This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOPEVM

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1024321/iwr6843aopevm-iwr6843aopevm

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP

您好!

我使用 IWR6843AOP 评估板进行原始数据记录。

我找到了各种与天线顺序不一致的文档。

如下所示、上行的顺序与下行的顺序不同(每个都从不同的文档中复制)。

您能否确保正确的顺序?

此外、您能否确保数据的顺序

Tx1、Rx1、 Tx1、Rx2、 Tx1、Rx3、 Tx1、RX4、 Tx2、Rx1、  TX2、Rx2、...

谢谢

Rakefet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请查看 提供放置视图     的产品数据表和 EVM UG 60GHz 毫米波传感器 EVM (修订版 D)、其中显示了面向器件和相应虚拟阵列的天线贴片。

    图像的所有顶部版本都是它匹配的内容。  您能不能帮助我们了解哪些配套资料或文档引用 了您发布的图片的下半部分、以便我们能够对其进行纠正。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还确认顶部图像具有正确的 IWR6843AOP 天线订购方式。

    此致、

    萨米语