This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC6821EVM-PDK:申请用于 USB-MODEMV 的 Windows 10器件驱动程序(AMC6821开发套件)

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC6821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1024258/amc6821evm-pdk-requesting-windows-10-device-driver-for-usb-modemv-amc6821-dev-kit

器件型号:AMC6821EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:AMC6821

您好!

我想 在 Windows 10上安装 USB-MODEMV 驱动程序、用于检测电路板 AMC6821 EVM-PDK。

此外、我知道  AMC6821 EVM-PDK 的应用不适用于 Windows 10。

我已成功 在我的虚拟包装盒上安装了 Windows XP、并在其中安装了 AMC6821应用程序 LabVIEW。

计划在 Windows 10计算机上安装此调制解调器的设备驱动程序、并在我的虚拟盒中作为 USB 设备访问它、以便 LabVIEW 应用程序可以与此设备配合使用。

因此、请帮我处理  适用于 AMC6821 EVM-PDK 的 USB-MODEMV 的 Windows 10驱动程序。

谢谢、

Narendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    欢迎访问 E2E 论坛。

    AMC6821EVM 之前使用 的是 NI-VISA 驱动器、该驱动器与 EVM GUI 一起安装。 由于这是很久以前的事、因此驱动程序是无符号的。 因此、安装后、即使它们兼容、也无法在 Windows 10系统上正确识别它们。

    您可以尝试从 NI 安装这些驱动程序的最新版本。 AMC6821-EVM 和 USB-MODEVM 最初设计用于使用这些驱动程序的4.0版、NI 现在是20.0版、因此我无法肯定这将适用于您的设置。 不过,这是值得尝试的。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速帮助。

    正如您提到的"AMC6821-EVM 和 USB-MODEVM 最初设计用于使用这些驱动程序的4.0版"、 能否获得适用于 Windows 10的4.0版驱动程序以及是否能够运行这些驱动程序

    此外,如果4.0不可用,我们可以使用5.4,这是最低版本?

    谢谢、

    Narendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    我无法提供 任何版本的 Windows 10国家仪器驱动程序的功能。 我可以告诉您 、如果这些驱动程序的版本5.4已签名、我会感到惊讶。 如果 您要尝试使用该版本,  则可能必须在安装之前禁用系统上的签名驱动程序实施。

    此致、
    Brandon Fisher