This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112EVM:未识别第一个 TEMP<下限

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112EVM, TMP112, TMP390, TMP392
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1023773/tmp112evm-the-first-temp-low-limit-not-recognized

器件型号:TMP112EVM
主题中讨论的其他器件: TMP112TMP390TMP392

大家好、团队、  

我的客户正在为新项目评估 TMP112EVM。 TM=1对于中断模式、只有配置寄存器的这个位被置位、其它位使用缺省值。

他们在将 TMP112EVM 连接到计算机后发现、如果温度首次降至下限以下、则没有发出警报低电平。 然后、如果温度上升到高于上限、则表示警报低电平有效。 之后、如果温度再次降至下限以下、则会发出警报。

为什么 IC 无法识别上电后的第一个 TEMP <低电平限制?

实际上、不仅是客户、我还在我们的 EVM 上发现了这种现象。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再加一点、如果温度首先升高到连接的上限、则会发出警报。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    感谢您在传感论坛上发帖。

    客户看到的 ALERT 引脚功能是正确的器件行为。 当温度达到或超过 T (HIGH) 阈值时、ALERT 引脚将首先变为有效。 在引脚被清除后、只有当温度下降到低于 T (LOW)时、它才会再次变为有效。 请参阅以下器件数据表中的图16以了解相关说明:

    此外 、数据表的第7.5.4节 进一步详细介绍了针对中断和比较器模式的 ALERT 引脚功能。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicole,

    感谢您的回复。 因此、在第一个高限值之前满足的第一个低限值无法触发警报引脚。 每次 TMP112加电后、它必须经历一个高限值激活、然后它能够报告一个低限值故障。 客户可以接受。 对于大多数用户情况而言、这是不合理的。  

    是否有解决方案? 或者您是否有其他要推荐的器件? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    遗憾  的是、我不知道我们产品系列中的数字温度传感器具有不同的警报引脚功能。  

    TMP390温度开关具有独立的热(30C 至124C)和冷(-50C 至25C)阈值检测、而 TMP392开关具有热(30C 至124C)和热(30C 至105C)阈值设置。

    此致、

    Nicole K