This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:CCS XDS110调试连接错误#39;SC_ERR_PATH_BROD'。 错误代码-233 (0xffffff17)。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1023931/awr6843-ccs-xds110-debug-connection-error-sc_err_path_broken-error-code--233-0xffffff17

器件型号:AWR6843

我使用的是 AWR6843高安全性芯片。 我想使用 CCS 和 XDS110调试探针进行调试。 我已经刷写了所需的 ccsdebug.bin、它将在 HS 器件上启用 UART 记录器和 JTAG。 我之前在 AWR6843 HS 器件上成功进行了调试。 在一个器件上、我在 CCS 中运行测试连接命令时遇到以下错误。
值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。 我已随此 TT 附上详细日志

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/ccs_5F00_error_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、

    如离线讨论的那样、我认为您需要将 JTAG 连接添加到器件上的 XDS110。  

    此致、
    阿尔茨