This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVEICBOOST:mmWave Studio "calling_ConnectTarget 返回3"错误

Guru**** 2542940 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, DCA1000EVM, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1039687/mmwaveicboost-mmwave-studio-calling_connecttarget-returned-3-error

器件型号:MMWAVEICBOOST
主题中讨论的其他器件:IWR6843ISKDCA1000EVM

您好、Alli AM 使用 IWR6843ISK、MMWAVEICBOOST 和 DCA1000EVM。

我认为我已正确连接所有电缆(DCA1000EVM 上一根5V/2.5A、ICBOOST 上一根5V/2.5A、ICBOOST 上 XDS110上一根微型 USB、DCA1000EVM 上 FTDI 上一根微型 USB、以及 DCA1000EVM 上的以太网电缆)。

我还根据 MMWAVEICBOOST 文档设置了所有 DIP 开关。

在这些设置下、一切都正常。 我的意思是、我可以使用 mmWave Studio 捕获原始数据。

现在、我移除了 ICBOOST 上的 R346并在 R348上放置一个0欧姆电阻器。 我这样做是因为我想使用硬件触发/启动数据收集、即 ICBOOST 上 J15的引脚9上的上升沿。

现在问题是 mmWave Studio 上的 RS232连接失败、出现错误:RadarAPP]:错误:连接失败:Calling_ConnectTarget 返回3.May 某人请帮助我调试我的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *** Tsengwa 您好、

      请注意以下数据表中的注意事项:当您通过外部触发源连接 Sync_in 引脚时、将始终驱动 I/O (在本例中为 Sync_in 引脚)、尤其是在您对电路板进行下电上电时。 即、当您对电路板进行下电上电时、外部信号发生器仍将驱动 Sync_in 引脚。

    这违反了以下条件、器件会进入错误的引导模式、或者持续使用此状态会导致可靠性问题。  

     

    因此、移除器件的所有外部接口、包括 Sync_in 引脚驱动程序、并尝试再次启动该驱动程序、然后按照之前的步骤进行操作。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chehthan、

    不幸的是,我不确定我是否听从你的建议。

    请您尽量解释一下我应该再次更清楚地做些什么? 目前 SYNC_IN 上没有任何外部信号。 我只是尝试连接到 mmWave Studio 中的雷达。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

     请按照以下分步指南、在以下主题中捕获来自 DCA1000的原始 ADC 数据。

    (+) IWR6843ISK:是将 LVDS 流传输到 DCA1000 -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛所需的毫米波升压

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chehthan、

    我已按照确切的步骤操作、并收到我在第 14页的原始问题"捕获雷达数据"(4.2)中提到的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这里:

    您可以查看调试手册并搜索错误消息  

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/872161/faq-dca1000evm-dca1000evm-debug-resources

    您是否仍然在设备管理器中看到了所有 COM 端口?

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经解决了我的问题! 我只是断开了所有连接、然后重新连接、一切都正常! 我不知道如何操作。

    不过,我还有另一个问题,我不能提出一个“新问题”。 那么、我将在这里提出要求。 我希望没关系。

    大家好

    我正在尝试在 MMWAVEICBOOST 上实现硬件触发。

    我正在向 J5连接器(SYNC_IN)上的引脚9提供3.3V 脉冲。 我已按照建议将脉冲宽度设置为小于1us 但大于或等于25ns。 我还遵循 SYNC_IN 脉冲周期>=帧触发延迟+帧周期的建议。

    但是、出于某种原因、我仍然无法在 mmWave Studio 中可靠地触发帧。 有时、即使在 mmWave Studio 中按下 DCA1000 ARM 和 Trigger Frame、DCA1000EVM 也根本不捕获任何数据。

    SYNC_IN 信号电压在3.3V 时是否正常、还是应为5V? 任何其他帮助都将不胜感激!

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ***、您好、

      感谢您的确认。  

    对于新问题、您需要提出新主题、这将帮助面临类似问题的其他人找到解决方案。

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chedthan、

    但我刚才说我不能这样做。 TI 网站一直以循环方式向我发送消息。 显示我的 TI 帐户中没有电子邮件地址。 但当然,我是这样做的,否则,我便不能提出原来的问题。  

    请您花一点时间查看我的问题、并为我提供帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ***、您好、  

       TI 会阻止任何个人电子邮件 ID (例如 Gmail)、用户需要使用公司或大学的官方邮件 ID。

    如果您能够发布此主题帖、则所有凭据 都设置正确、您应该发布与此主题类似的问题。

    下次如有任何问题、请使用新主题。

    触发器选择应为 Hardware、而不是软件、您可以在 mmWave Studio 中进行选择。

    在使用硬件触发器时、必须遵循如下所示的其他时序要求。

    请确保满足上述时序限制。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chehthan、

    感谢您的盛情款待。 我能够解决我的问题。  

    问题是我用3.3Vpp 而不是5Vpp 来触发 icboost。  

    您认为详细介绍此过程的 pdf 是否会很有用? 很难设置整个硬件触发过程。 首先、人们不知道他们应该移除某个电阻器并焊接另一个电阻器(在论坛中了解到这一点)。 然后、人们很难弄清楚应该是什么电压 SYNC_IN 信号以及应该是什么计时要求。

    谢谢。