This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:关于 LDC0851的 LDC 内核

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1040439/ldc0851-about-the-ldc-core-of-ldc0851

器件型号:LDC0851

非常感谢你的帮助。

我正在考虑使用 LDC0851的接近传感器、并想知道以下情况:LDC0851在阈值模式下与堆叠线圈一起使用。

问题1:LDC0851的内部方框图中显示的"差分 LDC 内核"是一个振荡电路、我想它是一个振荡电路、在该电路中、振荡振幅会根据反馈电流而变化。

问题2:LSENSE 和 LREF 之间的比较器比较振荡振幅和阈值、但这是否比较反馈电流?

请尽可能详细地告诉我"差分 LDC 内核"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki、
    正如您提到的、传感器充当振荡器、频率随目标位置的函数而变化。
    对于我们的所有 LDC 器件、数字内核会在测量间隔内对传感器/振荡器的轴交叉进行计数。
    LDC081数据表给出的时间为 t_conversion。  

    该器件使用轴交叉数来估算传感器频率、进而估算电感。  
    有一 个基准时钟以比传感器高得多的频率运行、它用作轴交叉计数的基准时钟、以及对整个传感器波形进行过采样的基准时钟。 过采样是这些器件提供增强分辨率的原因。  

    请您澄清 反馈电流的含义吗?
    该器件 充当比较器、因此我不确定反馈如何影响其运行。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John 先生。

    非常感谢你的帮助。
    您能告诉我有关 LREF 和 LSENSE 的更多信息吗?
    根据 LDC 差分电感开关/数据表图1、LREF (参考线圈)看起来是有源线圈、LSENSE (传感器线圈)是无源线圈。
    还是 LREF 和 LSENSE 都可能是有源线圈、并作为无源线圈运行以实现涡流/磁场电感的变化、尽管时序图中未显示该变化?
    还是 LREF 和 LSENSE 都是有源线圈和无源线圈、用于涡流/磁场电感变化?

    非常感谢你的帮助。

    Hiroaki Yoshida


    使用 www.DeepL.com/Translator 翻译(免费版)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki、

    两个线圈均由信号驱动。 从这个意义上讲、它们都是有效的。
    只有 LSENSE  的电感应会因目标而改变。
    LEF 电感应保持恒定。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John 先生。

    非常感谢你的帮助。
    您能否详细介绍一下 LDC0851的内部工作原理?
    两个 LDC 内核
    LSENSE 侧计算振荡电路和检测器电路检测到的反馈电流的电感、添加 ADJ 的偏移、并使用施密特将其输出到比较器。
    LREF 侧向比较器输出振荡电路和基准电感。
    比较器的电平歧视成为物体检测输出。
    我认为就这些。

    如果我错了、或者我错过了任何重要事项、请告诉我。

    Hiroaki Yoshida

    使用 www.DeepL.com/Translator 翻译(免费版)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki、

    你是对的。 这就是器件的工作方式。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John 先生。

    非常感谢你的帮助。
    感谢您、我更详细地了解了 LDC0851。

    此外、您能否告诉我传感器线圈的相关信息?
    在 LDC 传感器设计中、电感线圈设计中没有提到"铁芯"、但图2.17 ~ 2.19中显示的是"铁芯"。 我是否应该假设"铁芯"不是在 LDC 系统中普遍使用?

    我想使用电感线圈的计算结果作为电感线圈的支持、因此请解释使用"铁芯"的情况。

    Hiroaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshida-San、

    感谢 您对 LDC0851器件的关注 由于您最近发布的有关线圈设计的帖子、请单击"提出相关问题"将其发布为新问题我们希望社区从问题和答案中受益、因此我感谢您在这里的努力。 现在、我将关闭该线程。 谢谢。