请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 我正在进行生命体征实验、但目前 iWR1443离测试人员有点近。 我想扩大这一距离,但不知道怎么做。
我希望大家能给我一些建议。
非常感谢您的参与。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
一般而言、此处介绍了对提供的生命体征示例进行修改的方法。
理论上、可以通过将代码更改为在不同的 Range bin 上运行来修改演示:
1.更改 FMCW chrips 以覆盖所需的范围
->查看 FMCW 基础知识培训 、了解哪些参数会影响检测范围
->请查看 SDK 用户指南、演示 CLI 指南、了解如何为相应的演示设置该参数
2.将本演示的配置更改为在所需范围内运行/处理
-->请参阅配置/CLI 部分以查看演示是否在 CLI 中有旋钮来设置此值
或
-->了解代码实现并修改演示以在代码中进行等效的更改。
希望这能让您快速入门。
谢谢、
Vaibhav