This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] IWR1443:我正在进行生命体征实验。 如何增加该实验的检测范围

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1038110/faq-iwr1443-i-am-conducting-vital-signs-experiment-how-can-i-increase-the-detection-range-of-this-experiment

器件型号:IWR1443

我正在进行生命体征实验、但目前 iWR1443离测试人员有点近。  我想扩大这一距离,但不知道怎么做。

我希望大家能给我一些建议。

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    很抱歉耽误你的时间。 请给我们一些时间、以回复您的疑虑。

    感谢您的耐心等待。  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    一般而言、此处介绍了对提供的生命体征示例进行修改的方法。

    IWR6843ISK:生命体征配置

    理论上、可以通过将代码更改为在不同的 Range bin 上运行来修改演示:

    1.更改 FMCW chrips 以覆盖所需的范围  

    ->查看 FMCW 基础知识培训 、了解哪些参数会影响检测范围

    ->请查看 SDK 用户指南、演示 CLI 指南、了解如何为相应的演示设置该参数

    2.将本演示的配置更改为在所需范围内运行/处理

    -->请参阅配置/CLI 部分以查看演示是否在 CLI 中有旋钮来设置此值

    -->了解代码实现并修改演示以在代码中进行等效的更改。

    希望这能让您快速入门。

    有关 类似问题、请参阅演示特定常见问题解答。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。

    谢谢你。