This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:无法通过在 mmWave Studio 中设置 DCA1000来连接 DCA1000

Guru**** 2548990 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1037476/dca1000evm-dca1000-can-not-connect-via-set-up-dca1000-in-mmwave-studio

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843ISK

您好!

我刚刚购买了 DCA1000以了解有关 IWR6843ISK 板的更多信息。  

当我启动系统并按照 TI 主页上的视频进行操作时、我可以使其运行、直到视频显示必须设置 DCA 1000。 如果我想连接、输出始终会显示消息超时。

我已检查静态 IP 的设置是否正确。 我也可以向地址发出一个 ping 命令、然后返回一条消息、但这仍然是多美的问题。

有什么想法我可以做什么?