This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-SDK:无法在运行 Ubuntu 18.04的 Jetson Nano 上安装 SDK

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1038303/mmwave-sdk-sdk-cannot-be-installed-on-jetson-nano-running-ubuntu-18-04

器件型号:MMWAVE-SDK

我正在使用运行 Ubuntu 18.04的 Jetson Nano、我正在尝试在其上安装毫米波 SDK、我执行了以下步骤来 执行.bin 文件

1- 我安装 libc6:i386了、 libncurses5:i386和  libstdc++6:i386 which supposed to allow me to install 32-bit softwares on 64 bit Linux.

2- I used the command: sudo chmod -X ./mmwave_sdk_03_02_00_06_AOP-Linux-x86-Inastall.bin

3- then tried to execute it by: sudo ./mmwave_sdk_03_02_00_06_AOP-Linux-x86-Inastall.bin

that I receive the following error every time even when I installed different packages: ./mmwave_sdk_03_02_00_06_AOP-Linux-x86-Inastall.bin: 1: ./mmwave_sdk_03_02_00_06_AOP-Linux-x86-Inastall.bin: Syntax error: "(" unexpecte

I read that it should work with 18:04 version,So is there any other ways to install the SDK on jetson? or is there any other SDK available that can be of use?

also this is the processor:

架构:Aarch64
字节顺序:小端字节序
CPU:4.
在线 CPU 列表:0-3.
每个内核的线程数:1.
每个插座的内核数:4.
插座:1.
供应商 ID:ARM
型号:1.
型号名称:Cortex-A57
步进:r1p1
CPU 最大 MHz:1479.0000
CPU 最小频率:102.0000
茂物剪:38.40
L1D 高速缓存:32K
L1i 高速缓存:48K
L2高速缓存:2048K
标志:FP asimd evtstrm AES Pmull SHA1 SHA2 CRC32

如果您能帮助我解决这个问题、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开箱即用的嵌入式 Linux 不支持 SDK。

    让我们向论坛社区提出这个问题。 可能还有其他成员能够安装它

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、  

    最好的选择是 将电路板连接到 Linux 处理器并通过 UART 读取数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在尝试做什么?

    谢谢你

    Cesar