This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:对文档 zhcu682a&lt 的疑问;使用级联毫米波传感器的成像雷达-01012>

Guru**** 2478845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1039484/awr2243-the-doubt-about-the-document-zhcu682a-imaging-radar-using-cascaded-mmwave-sensor-01012

器件型号:AWR2243

大家好

当我阅读 <使用级联毫米波传感器的成像雷达-01012>的文档时、我有一些问题

1 μ s 在下表中、MRR 的帧、是否为误差? (128*27US =3.456ms,但不是4.4ms)

2、我 从文档中了解到 MRR 的距离为150m、最大速度为+-130km/h

但作为我的计算,这只是用于一个 TX 天线。 没错吗?

如果由于角度分辨率而需要使用9 Tx MIMO、则最大速度将降至14.45km/h

没错吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    对于上述系统配置、需要考虑实际的线性调频脉冲间时间。 请参阅 mmWave Studio 中的斜坡时间计算器、了解公平/实际的使用案例创意。  

    2.列出的距离适用于 MIMO 模式下4个器件的级联配置。  我请求浏览以下文档、以了解有关 MIMO 的更多信息、了解如何 实现级联配置的更多 TX 和 RX (创建不包含 TX *不含 RX 天线的虚拟阵列)超高分辨率(MIMO 角度和 TXBF 长距离)。 我相信这也会详细回答你的两个问题。

    https://www.ti.com/lit/an/swra554a/swra554a.pdf

     此致