This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:PGA460与 PGA460-Q1的差异

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460-Q1, PGA460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1039193/pga460-pga460-vs-pga460-q1-difference

器件型号:PGA460

大家好

我的客户有一个采用 PGA460TPW 的设计。

他们是否也可以 改用 PGA460TPW-Q1?

 PGA460TPW 和  PGA460TPW-Q1之间有何差异?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ueli、

    PGA460和 PGA460-Q1在运行中没有功能差异。 唯一的区别是 PGA460-Q1是汽车级(符合 AEC-Q100标准)、而 PGA460的额定应用不需要汽车认证。  

    总之、您可以在专为 PGA460TPW 设计的应用中使用 PGA460TPW-Q1。

    如果您有任何疑问、请告诉我、

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob

    非常好,感谢您的快速回复!

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    很高兴能提供帮助!

    此致、

    Jacob