This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-SDK:安装 MMWAVE-SDK 02.01.00.04尚未完成

Guru**** 2543180 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1037845/mmwave-sdk-installing-mmwave-sdk-02-01-00-04-does-not-finish

器件型号:MMWAVE-SDK

大家好、

我准备在最新的 Ubuntu 18.04 64位上安装 MMWAVE-SDK 02.01.00.04。 安装程序询问我要安装什么、我选择所有内容并开始安装。 进度条会相当快地达到100%、然后会卡在100%。 "我在做什么"指示器正在旋转、但即使在一个小时后也不会发生任何其他情况。 没有 CPU/磁盘/网络流量。 下面是屏幕截图。

有什么解决方法的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    我以前没有听说过这一点、因此在这里提供很多建议有点困难。 几年前、我在 SDK 3.0上发现了以下类似问题、您能查看一下它并告诉我它是否有用?

    e2e.ti.com/.../ccs-mmwave-sdk-mmwave_sdk-03-02-01-02-installation-stuck-at-100-never-finish


    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    我尝试重新启动、检查了 md5sum、甚至重新安装了 Ubuntu 18.04、但没有任何帮助。

    最后、我在 Ubuntu 16.04上试用了它、它运行完美。 是否不支持 Ubuntu 18.04? 为什么不支持 Ubuntu 20.04? 这应该是一个长期的支持版本-我真的看不到上一个版本是大约3年的时候。

    此致、
    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabian、

    您在这里的沮丧已被理解。 不过、这在某种程度上是 LTS 软件的预期行为。 我们致力于回答有关此版本的问题、并解决任何令人震撼的问题、但如果我们必须针对每一个新版本的 Ubuntu 或 Windows 重新验证此版本、这将是我们方面的重大投资、 这将严重延迟我们新 SW 的发布。

    此致、
    阿尔茨