This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5033:支持速度和方向芯片问题

Guru**** 1800230 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1038423/drv5033-support-speed-and-direction-chip-issue

器件型号:DRV5033
主题中讨论的其他器件:TMAG5111

问题: 客户使用场景要求同时测量速度和方向、需要将两个保持集成到一个芯片中。

客户希望知道是否有芯片推荐、他在 TI 网站上查找了支持以测量速度、但不支持方向。

您能帮您推荐合适的型号吗? 谢谢你。

此致、

樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    感谢您的联系。  我相信客户正在寻找的器件是 TMAG5111。  谢谢!

    Scott