This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851EVM:检测大型检测物体的实验

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851EVM, LDC0851, LDC1312
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1037017/ldc0851evm-detection-experiment-of-a-large-detected-object

器件型号:LDC0851EVM
主题中讨论的其他器件: LDC0851LDC1312

John 先生。

非常感谢你的帮助。
我希望做一些实验来检测大型金属物体。
我想将多层电感器线圈连接到 LDC0851EVM 并进行实验。

我有疑问。
多层电感器线圈连接在 LSENSE 和 LCOM 之间、但我们是否需要在 LREF 和 LCOM 之间使用相同的多层电感器线圈、如在 LSENSE 和 LCOM 之间?
还是无法在 LDC0851EVM 中连接多层电感器线圈?

我目前是指 LDC 传感器设计中的第2.3.2节"多层并联电感线圈"、但由于本节涉及 LDC161X 和 LDC131X、请告诉我应该为 LDC0851做些什么。

非常感谢你的帮助。

Hiroaki.Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki、

    对于 LDC0851、需要 在 LSEENSE 和 LCOM 之间连接相同类型的线圈、并在 LREF 和 LCOM 之间连接。
    它用作 LSENSE 线圈上相关信号的参考。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John 先生

    感谢您联系我。

    我有一个多层 racetrack 电感器线圈、我想按如下方式连接第二层和后续层。
    是这样吗?
    请告诉我注意事项。

    非常感谢你的帮助。

    Hiroaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John 先生

    感谢您联系我。

    我有一个多层 racetrack 电感器线圈、我想按如下方式连接第二层和后续层。
    是这样吗?
    请告诉我注意事项。

    非常感谢你的帮助。

    Hiroaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki、

     您的线圈堆叠在我看来是可以的。  

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John 先生。
    非常感谢你的帮助。
    在制作 racetrack 型电感器线圈之前、我想通过将 LDC0851EVM 与 LDC 参考线圈用户指南中的两层 D 相连来试验接近传感器:矩形(40x5)或四层 F:矩形(40x5)。
    我想通过连接两层 D 进行接近传感器实验:矩形(40×5)或四层 F:矩形(40×5)线圈。

    因此、我想使用 LDC 计算表提前检查上述两种类型的线圈是否能够执行所需的感应操作。
    选择"racetrack"作为传感器形状是否正确?

    我还想知道电感线圈的最终形状是应该在印刷电路板上实现还是应该在电感线圈上实现。
    我还想知道 LDC 用户通常是如何设计其电感器线圈的。
    我还想知道 LDC 用户通常是如何设计它的。 顺便说一下、我们担心传感器的温度和抗冲击性、因为它将用于承受严重冲击的板内。

    非常感谢你的帮助。

    Hiroaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki、

    您当然可以尝试为线圈 D 和 F 选择"racetrack"、但它将是近似值、我不确定结果对实际设计的建模程度。 线圈 EVM 的用户指南中包含了每个线圈的 L、R 和 Q 的图、这有助于在工具中对这些线圈进行建模。  

    一些 LDC 用户使用绕线传感线圈、而另一些用户使用 PCB。 每种解决方案都有优缺点、这取决于最终应用。 我们不是传感器的机械和温度要求方面的专家、因此我们无法就 处理机械冲击或温度变化的最佳设计提供任何建议。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John 先生。

    感谢你的帮助。
    如《LDC_Reference_线圈_User's Guide》中所述、采样线圈和 LDC 之间的连接端子为 C_D 和 J_D
    对于 D、采样线圈和 LDC 之间的连接端子为 C_D 和 J_D
    连接 LDC0851EVM 时、应如何连接它们?
    LDC0851EVM 具有三个端子(SENSE、LCOM 和 LREF)。

    或者、我能否使用 LDC_Reference_线圈 用户指南中描述的示例线圈?
    您是否假设线圈不是 LDC0851?

    非常感谢您对上述内容的关注。

    Hiroaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki、
    您应该能够将两个线圈的"C"连接连接连接连接到 COM、并将"J"连接连接连接到 LCM 和 LREF。
    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John 先生。

    请让我再检查一下。
    关于上一个答案中的"两个线圈"、您是说采样线圈由传感器线圈和参考线圈组成?
    采样线圈由传感器线圈和参考线圈组成、对吧?

    此外、对于 D 型线圈、C_D 连接到 LDC0851_EVM 的 LCOM、和
    对于 D 型线圈、C_D 连接到 LDC0851_EVM 的 LCOM、基板/顶层的 J_D 连接到 LDC0851_EVM 的 LSEN、基板/底层的 J_D 连接到 LREF、对吧?
    对于 P、Q、R、N 型样品线圈、您意味着 L_X (P/Q/R/N)应连接到 LDC0851_EVM 的 LREF?

    ----。
    此外、当将 LDC1312连接到采样线圈时、IN0A 连接到电路板/顶层的 J_X。
    当将 LDC1312连接到样片线圈时、IN0A 应连接到电路板/顶层的 J_X、IN0B 应连接到电路板/底层的 J_X、GND 应连接到 C_X?

    对于 P、Q、R 和 N 型样片线圈、IN0A 应连接到基板/顶层的 J_X、IN0B 应连接到 L_X (GND)。
    IN0B 是否应连接到 L_X (P/Q/R/N)、GND 是否应连接到 C_X?

    以上就是所有内容、请详细教我。

    非常感谢。

    Hiroaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki、

    对于 LDC0851,在我们的应用手册 LDC0851 -疑难解答:识别和修复常见设置问题的图9中有一个很好的线圈连接和方向示例。 该图显示了感应和 REF 线圈的连接示例、以及它们的方向、这也非常重要。

    对于 LDC1312、我可能无法完全理解您的问题、但我要说 IN0A 应连接到其中一个 J 焊盘、IN0B 应连接到另一个 J 焊盘。 J 焊盘是两层之间的导孔、因此与 EVM 的顶部和底部连接是相同的。
    我不理解有关 C_X 和 GND 的问题。 您能否通过图表或原理图澄清这一点?

    此致、
    John