This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425:恒定 VOUT

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV425, DRV425EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1032637/drv425-constant-vout

器件型号:DRV425

我已经制作了一个电路板来测试和使用 DRV425、发现无论磁场如何、Vout 都是恒定的1.27V (通过旋转传感器 N-S 然后 E-W 并在附近移动各种磁物体进行测试)。 我的第一个想法是一个简短的地方,但在所有的流行之后,我没有发现任何明显的东西。 如果有任何想法,将不胜感激。

我的设置是:

Rshun=270欧姆

VCC 为3.266V

通过 Rsel0 = 1和 Rsel1 = 0将 Vref 设置为1.65V (实际为1.635V)

或和误差均为高电平(每个2.68V)

VOUT = 1.27V

我已附上我的原理图。 请注意、仅组装 R5+R6 (ERR 和/或上拉)和 R10 (分流器)、其他电阻器为零欧姆或开路(R8)(它用于测试各种滤波器以降低噪声)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Greg、  

    请检查是否从输出端移除 C8、甚至是 C7。  这些输出不能驱动 VrefOut 或 Vout 输出端的直接电容。   

    在电阻器之后、将 C7放置在 VrefIn 将是一个更好的选择。  如果 R3不是0Ω Ω、则在 R3之后放置 C8。

    请先尝试这些方法、并告诉我这是否可以解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Javier

    抱歉、我忘记说只有 C9和 C10已组装、所有其他电容器未放置。 再说一次、这将用于稍后的测试

    谢谢

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    我看不到任何突出的东西。  我不理解"或和错误均为高电平(每个为2.68V)"、因为它们应该位于 VS 处。 您是否在同一环境中尝试过 DRV425EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    我有试验电路板 DRV425EM、并获得了一些不错的结果。 我将默认的 Rshunt 切换为470欧姆、以限制最大电场并提高 ADC 分辨率、通过使用 ADC 测量平均值、可以很容易地获得50 nT 峰间噪声-其尺寸和成本令人印象深刻。 遗憾的是、下周之前、我无法在我的试验电路板 EM 上进行探测。

    在我的新设置中、OR 和 ERROR 引脚具有10k 上拉电阻器(根据数据表)、这会使 Vcc 缺少的0.57V 电压下降。

    我已将 Rshunt 60µT 为470欧姆(以匹配 EM 设置)、因此最大场应为~Ω+/-k Ω(此处的本地地磁场最大值) ~µT μ A)。  我已经尝试在附近移动强磁体、这肯定会超出范围、并且可能会使传感器驱动饱和或误差低、但引脚都不会改变。

    谢谢

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Greg、

    对于或和错误引脚、您所说的值意味着存在57µA μ A 的泄漏电流、这远远超出了我的预期。  我将更改10k 上拉电阻、并验证是否有东西未将该 OR 或 ERROR 引脚驱动至大约2.7V。  如果您将电阻器更改为更高或更低并且电压不变、那么其他东西可能会驱动这些引脚。  我认为有证据表明、高电平应为~3.3V、低电平应降至大约0V 或至少低于数据表上列出的0.3V。

    请注意 OR 和 ERROR 是如何工作的。  当我第一次看到这一点时、我遇到了问题。  在您的设置中、它应按您的预期进行报警。

    或者-这仅在输出差分放大器饱和时被拉至低电平。  您可能会遇到这样的情况:这无法报警。  我相信你没有这种情况。  470Ω Rshunt = 470Ω Ω 且 VS = 3.3V 的情况、最大范围为~1.65V/4 (V/V)/μ s = 0.878mA 的或报警补偿最大电流。  0.878mA/12.2mA/mT = 72µT μ A

    错误--比最大补偿电流高1.6mT 将激活此警报。  例如、如果您有470Ω Ω、内部补偿电阻为100Ω Ω、我们有一个3V 电源。  570Ω 补偿电流为3.3V/μ A = 5.79mA。  

    因此、最大补偿字段为5.79mA/12.2mA/mT = 0.475mT。   

    因此、当磁场高于~ 2.075mT 时、错误标志将激活

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    我已经对 我的 DRV425EM 和电路板上的 DRV425EM 进行了一些比较。 我注意到的主要问题是 COMP1-COMP2电阻有很大差异。 在 EM 上、这大约为200kOhm、但在我的电路板上、它的电阻仅为1m、表明连接不良/断开。  

    我重新安装了芯片、似乎已经解决了这个问题。 Vout 随场变化、并给出正确的近似值(尚未校准)。 OR 和误差下拉低(~0.02V)、均具有高电平。

    剩下的唯一问题  是、误差和/或均为~2.7V、具有10k Ω 上拉电阻(在具有10k 上拉电阻的 EM 上、它们在 Vcc @ 3.112V 的情况下具有~3.11V 的电压)。  

    当我   µA 10k 至1k 上拉电阻、µA 和/或~3.2V 时、仍然对应于~58 μ A (对应的 EM 电流仅为0.02 μ A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    Comp1至 Comp 2的电阻应为100Ω Ω。  无论哪种方法都很好、您会发现主要问题。

    当你放置1K 时。  误差和/或处于3.2V 时、您是否仍处于 VCC 并上拉至3.112?  我提出的原因是输出为漏极开路、不应提供电流。  如果器件提供电流、则可能会因某种原因而损坏。  I wolud 唯一希望引脚提供电流的时间是电压大于 Vsupply。  这是由于内部 ESD 二极管被激活。  Pico_3.3V 和+3.3V 节点的电压是否不同?  还有其他连接到错误和/或节点的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    我得到的192.7k Ω 电阻用于探测 DRV425EM 上的引脚、而我的内部版本上的电阻为174.8k Ω。 这些引脚是否直接插入线圈中、或是否连接了任何内部工作?

    原理图图像被稍微剪切了一点。 DRV425 Vcc 连接到 Pico_3V3、+3.3V 是一个电源标志、用于停止 KiCad 设计规则检查并投诉。 因此、误差和/或上拉连接到与 Vcc 相同的电源轨。 错误和/或连接到 Pico MCU 的 GPIO 引脚。

    我有一些其他 DRV425 IC、可以尝试查看是否存在差异。

    感谢您迄今提供的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg。   

    也许有些开关只在运行期间激活。  我将在实验室中查看。 我希望今天或明天看一下、但我认为这不是一个大问题、因为功能已经存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    感谢您的耐心。  我执行了与您在器件断开连接时验证的测试相同的测试、连接为高阻抗。  激活时、内部连接至补偿线圈。  如果您有其他问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    很抱歉、回答很慢。 感谢你的帮助。 我现在已经使该器件运行良好了。 峰峰值噪声大约为40-60 nT (平均采样率为5-10Hz)、但这会达到 ADC 可解析的极限。 一个很棒的小传感器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    很高兴听到这个问题正在解决。  供参考、40-60nT 处于 DRV425在该频率下的预期噪声范围内。   有兴趣、请参阅此帖子。  如果您需要其他信息、请告知我们。