This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC6821EVM-PDK:通过 CD 上提供的软件获取有关启动 AMC6821EVM-PDK 的帮助

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1038095/amc6821evm-pdk-request-help-in-bringing-up-this-amc6821evm-pdk-with-the-software-provided-on-cd

器件型号:AMC6821EVM-PDK

您好!

根据用户指南,我们了解到,此 EVM 软件需要 Windows 2000/XP。

我们已经准备了安装了 SP3的 PC 的 Windows XP、但 EVM 仍在设备管理器中显示为"未知"。

我们要求您尽快解决此问题、以便我们能够使用实际器件。

在本实验中、我们有几个开放式问题、如下所示。

 此 EVM 支持哪个 Windows XP 版本 ? Windows XP 家庭版/专业版?

需要哪种服务包? Windows XP SP1/SP2/SP3?

我们是否需要 CD 上提供的驱动程序以外的任何其他驱动程序来使此 EVM 与软件一起正确运行?

如果安装正确,在该 EVM 的设备管理器中显示的设备名称是什么?

是否有可能举行工作会议,尽快解决这一问题?

如果是、请告知我们开会的时间安排和方式。

谢谢、

Narendra