请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC6821EVM-PDK 根据用户指南,我们了解到,此 EVM 软件需要 Windows 2000/XP。
我们已经准备了安装了 SP3的 PC 的 Windows XP、但 EVM 仍在设备管理器中显示为"未知"。
我们要求您尽快解决此问题、以便我们能够使用实际器件。
在本实验中、我们有几个开放式问题、如下所示。
此 EVM 支持哪个 Windows XP 版本 ? Windows XP 家庭版/专业版?
需要哪种服务包? Windows XP SP1/SP2/SP3?
我们是否需要 CD 上提供的驱动程序以外的任何其他驱动程序来使此 EVM 与软件一起正确运行?
如果安装正确,在该 EVM 的设备管理器中显示的设备名称是什么?