This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:定制程序的 cfg 命令

Guru**** 2547740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1037441/iwr6843aopevm-cfg-commands-for-custom-program

器件型号:IWR6843AOPEVM

你(们)好。

我想知道、在哪里可以找到有关从可视化工具通过 USB 连接发送到毫米波器件的 CFG 命令的文档、因为我已经编写了一个程序、该程序应该发送 CDG 命令并接收自定义数据。

此致、

Nikita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nikita

    请参阅毫米波 SDK 用户指南

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我很抱歉、但我认为自己没有表达自己的权利。 我不查找命令/命令的参数,而是查找通过 UART 传输 cfg 数据的格式(即 ASCII?)  

    此致

    Nikita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nikita

    这些命令通过命令行界面(CLI)传输。 您可以在演示 C 代码中查看一些不同的文件。 具体而言

    中的 cli.c 和 cli_mmwave.c

    SDK 文件夹中的 MMW_CLI.c

    此致、

    AG