This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:TI 毫米波雷达模糊功能和匹配滤波器

Guru**** 2475080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1036488/iwr6843-ti-mmwave-radar-ambiguity-function-and-matched-filter

器件型号:IWR6843

尊敬的 TI:

我是否知道 xwr6843/xwr1642系统中使用的模糊函数和/或匹配滤波器? 如果包含应用程序(在何处查找/更改参数等)、则效果会更好。

非常感谢您的帮助。 非常感谢。

此致、

Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这将有助于我们 更好地了解背景。   您指的是哪种滤波器和/功能?  您是否在我们的任何配套资料中遇到过硬件/软件实施?

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vaibhav。

    我的主要关注点是人员计数和生命体征实验室。 但我认为、模糊函数和 mathed 滤波器的模型在应用中是相同的、但参数值却不同。

    非常感谢。

    Sincelly、

    Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wolfgang、  

    您是否在谈论 毫米波接口控制文档(mmWave ICD)中提到的数字前端滤波器链的一部分可编程滤波器?

    您可以在 ICD 中找到详细信息、请参阅以下 API-  "AWR_PROG_FILT_CONF_SET_SB"。

    请告诉我、这是否不是您的意思。  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ishita。 让我暂时理解一下,然后我将尽快答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ishita

    我认为这不是我的意思。 我的问题或多或少是、如果我想实现位置/速度的 x 级精度、我需要什么样的时间设置/斜坡。 我认为这类信息对雷达系统的设计和分析很有帮助。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、

    感谢您的解释、我现在理解您的顾虑。 为此、您可以参考我们的工具、它称为毫米波传感估算器。  

    以下是该工具的链接: mmWaveSensing估算 器

    我还将附加一个指向以下内容的培训视频的链接: 毫米波传感估算器概述|德州仪器 TI.com 视频 

    我相信、这将帮助您快速入门。 如需进一步说明、请告知我们。  

    此致、

    石田  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这正是我需要的。 非常感谢你的帮助。 但是、如果您有可在该工具后面共享的公式/算法、我们将不胜感激。

    非常感谢。

    此致、

    Wolfgang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wolfgang、  

    是的、您可以通过单击"help"按钮下载或克隆传感估算器、然后将项目导入 GUI Composer 以查看代码。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成。 谢谢你