请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP102-Q1 主题中讨论的其他器件: TMP117、 TMP1075
大家好、员工
让我向您提出一个有关 TMP102-Q1的绝对最大额定值(SBOS702E)的问题。
电源电压的最小值为-0.3V。
但是、SCL、SDA、ADD0和 ALERT 的最小值为-0.5V。
是否可以理解、施加低于电源-0.3V 最小值的-0.5V 电压不会影响信号端子?
TMP117、TMP1075等功能器件的信号线路的最小电压值为-0.3V、这与电源端子相同。
此致
自助餐厅