This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP102-Q1:绝对最大电源电压-0.3V

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP102-Q1, TMP117, TMP1075
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1036470/tmp102-q1-absolute-maximin-supply-voltage--0-3v

器件型号:TMP102-Q1
主题中讨论的其他器件: TMP117TMP1075

大家好、员工

让我向您提出一个有关 TMP102-Q1的绝对最大额定值(SBOS702E)的问题。

电源电压的最小值为-0.3V。
但是、SCL、SDA、ADD0和 ALERT 的最小值为-0.5V。

是否可以理解、施加低于电源-0.3V 最小值的-0.5V 电压不会影响信号端子?

TMP117、TMP1075等功能器件的信号线路的最小电压值为-0.3V、这与电源端子相同。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    我们将很快就此问题提供反馈。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain、

    添加到您的注释"是否可以理解、施加低于电源最小值-0.3V 的-0.5V 电压不会影响信号端子?" 这不是正确的理解。

    在本例中、-0.5V 是一个绝对值。 如果您有一个 GND 电势、例如-0.2V、这并不意味着您可以施加-0.5V 电压、小于-0.2V 或(-0.7V)、并且不会损坏器件。

    对于 TMP102-Q1、电源电压的绝对最大额定值为-0.3V、SCL/SDA/ADD0和 ALERT 的最小值为-0.5V。 这里的差异是由 ESD 二极管的结构造成的。

    Jalen