This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201:TIDA-00663和 TDC7201

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7201, TIDA-00663, TDC7200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1035634/tdc7201-tida-00663-with-tdc7201

器件型号:TDC7201
主题中讨论的其他器件: TIDA-00663TDC7200

大家好、

我的客户对 TDC7201感兴趣、并希望使用 IR 激光和光电二极管对其进行评估。 因此、他们考虑自行重建 TIDA-00663、但如何将其与 TDC7201搭配使用?

此外、VCC_Laser 需要什么电压和电流能力?

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用是2m - 3m 范围内的 ToF 感应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    可以在此设计中实现 TDC7201。 下面是一篇 E2E 文章、介绍了 TDC7200和 TDC7201: E2E 链接之间的主要差异

    我不知道该参考设计使用的确切电压、但我在以下位置添加了指定 SPL LL90_3激光二极管的数据表: 激光二极管 DS

    根据数据表规格、电源电压范围约为5V 至20V、具体取决于应用所需的光输出功率。 我建议在 VCC_Laser 上进行测试、以确定传感应用中所需的设计容差。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    此致、

    Jacob