This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:无法从 UART 刷写 IWR6843AOP 的定制板

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1034924/iwr6843aop-cannot-flash-custom-board-of-iwr6843aop-from-uart

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我设计  的是 IWR6843AOP 定制板、我没有使用 CP2105;但  我现在无法通过 UART 进行刷写。

我 测量 了 SOP 引脚:的电压

SOP2 (V10)= 1.75V、SOP1 (M3)= 0V,SOP0(U10)= 3.3V。

我使用以下3个引脚连接电路板和外部 XDS110:

RS232TX (U16) 连接   到 AUX 14引脚的 UARTRX; RS232RX (V16) 连接 到  AUX 14引脚的 UARTTX;GND 连接到 GND

我可以在设备管理器中找到"XDS110 Class Application/User UART"。

我使用 UniFlash 进行闪存并配置正确的端口号、但它报告以下错误:

[ERROR] Cortex_R4_0:未接收到器件的初始响应。 请在重新刷写设备之前重新启动设备。
[ERROR] Cortex_R4_0:无法连接串行端口。 重新检查所选 COM 端口和/或权限
我是否做了一些错误或错过了什么?
非常感谢。