This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP103:数据保持时间

Guru**** 1457880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1035410/tmp103-data-hold-time

器件型号:TMP103

大家好、

请让我确认 数据保持时间。

数据表提到 、快速模式下的数据保持时间最大值需要在400ns 以内、高速模式下的数据保持时间最大值需要在125ns 以内。 但是 、如果数据保持时间超过最大值、会发生什么情况?

我看到类似这个问题的帖子、即使数据保持时间超过最大值、也似乎可以。  您还能解释一下它为什么正常吗?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Noriyuki-San、

    保持时间在 SCL 下降后发生。 我们的器件需要最短的时间来响应 SCL 下降、因此最短的保持时间很重要。 之后、直到 SCL 上升、才会发生任何情况。 SCL 上升之前的 SDA 时序称为建立时间。 应观察到最短建立时间、而不是最长保持时间。 实际最大保持时间是从 SCL 下降到 SCL 上升减去最小设置的时间。  

    谢谢、