This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614EVM:笔记本电脑未检测到器件

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1034223/ldc1614evm-device-not-seen-by-laptop

器件型号:LDC1614EVM

大家好、

我在最近购买的 LDC1614EVM 上载了 Rev A 固件、但我意外事故。 现在、当连接到 USB 时、D3 LED 呈红色闪烁两次、但 D2 LED 不会变为绿色。 在 USB 设备中也找不到它。 我听到 Windows 发出"建立连接"声音。 是否有人可以帮助我解决此问题?

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!  

    您可以按照以下说明重新刷写 EVM:  

    Q1:在尝试上传固件失败时、我"欺骗了"LDC1312、LDC1314、LDC1612或 LDC1614 EVM。 如何恢复功能?

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    谢谢! 我会尝试这种方法。 将 C29短接至 R6后、器件应再次显示在 EVM GUI 中? 我在 Windows 中看到它、但 GUI 没有对它进行挑选。

    原因我的另一个问题是不同的 LDC1614EVM 有时无法被 Windows 识别。 您是否有任何解决问题的技巧?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!  

    短接 C29和 R6将允许再次刷写 EVM。 重新刷写器件后、它应该会显示在 GUI 中。  

    对于未识别的器件、它是否会在被识别时连接到 GUI? 当设备管理器进行连接时、它会显示什么?  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    常见问题解答中介绍了如何在 EVM 上刷写固件的用户指南。 问题是、这是通过 GUI 完成的吗? 那么、我缺少了什么用户指南来完成这项工作?

    是的、当它显示为 COM 端口器件时、GUI 会选择它。 否则、它作为未知器件在"通用串行总线控制器"下。 对于该未知设备、我无法进行任何更改。 我想这会指向我的笔记本电脑的问题。 将几次重置到不同的端口可以解决问题。 希望这种解决方案在 整个原型设计阶段都能保持有效。

    感谢您的回答!

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    在 BSL 模式下刷写 EVM 的指南似乎当前未在线。 请按照以下主题中有关使用 python 固件升级程序的说明进行操作:  

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/989465/ldc1614evm-connecting-and-firmware-upgrade 

    我已确认、一旦 EVM 进入 BSL 模式、这将起作用。 在为 EVM 加电之前短接 EVM 会将其置于 BSL 中、然后在 EVM 加电后、您可以移除短接。  

    对于其他 EVM、您也可以尝试此过程、如果切换端口不再工作、则可以尝试重新安装 EVM 驱动程序。  

    此致、  

    Justin Beigel