主题中讨论的其他器件: TMP390、 TMP392
您好 TI:
我用跳线连接 TMP709。
Rset 为68K 欧姆。
因此、温度设置为大约31摄氏度。
hyst 引脚设置为 GND。
我使用吹风机来加热空气温度。
我认为空气温度将高于31摄氏度。
电吹风很热。
但 OTPin 未灌入低电平?
对于 OT 引脚、我使用高拉10K 欧姆。
我想知道10K 欧姆不够高。
因此、我将10K 欧姆更改为500K 欧姆。
但 OT 引脚未灌入低电平?
我真的不知道为什么 OT 引脚起作用?
TMP709能否检测到空气温度或存在错误?
此致