This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP709:在温度高于阈值温度的情况下、TMP709未灌入低电平

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP709, TMP390, TMP392
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1033587/tmp709-tmp709-did-not-sink-low-for-temperature-higher-than-threshold-temp

器件型号:TMP709
主题中讨论的其他器件: TMP390TMP392

您好 TI:

我用跳线连接 TMP709。

Rset 为68K 欧姆。

因此、温度设置为大约31摄氏度。

hyst 引脚设置为 GND。

我使用吹风机来加热空气温度。

我认为空气温度将高于31摄氏度。

电吹风很热。

但 OTPin 未灌入低电平?

对于 OT 引脚、我使用高拉10K 欧姆。

我想知道10K 欧姆不够高。

因此、我将10K 欧姆更改为500K 欧姆。

但 OT 引脚未灌入低电平?

我真的不知道为什么 OT 引脚起作用?

TMP709能否检测到空气温度或存在错误?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的未来-

    请发布您的原理图。 从您的描述中可以看出、这似乎是合理的并且应该起作用、建议不要在数据表中针对 OT 引脚上的上拉电阻推荐超过470k 的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josh:

    1。

    请参阅以下原理图。

    我按下按钮、OT 可能为低电平。

    2.

    您能否在数据表第1页中帮助解释原理图150欧姆的用途?

    3.

    TMP709是否会检测芯片周围空气的温度。

    空气温度会使芯片温度变热?

    TMP709将检测空气温度。

    我认为温度会缓慢升高?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    150欧姆电阻 器可用作噪声隔离。 这是没有必要的。

    68k Ω 电阻应在31C 时跳闸。 TMP709的额定温度精度仅在60至100C 之间。 当它跳闸时、它将以高电平空闲并下拉至低电平。 传感器是否位于外壳内? 您是否等待足够长的时间让热空气到达传感器? 即使在直接加热的情况下、也可能需要几秒钟、因为空气的热传递不是很好。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好:

    我用吹风机加热  一分钟。

    它没有拉低。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定在这种情况下我们可以提供多少更多帮助。  我会仔细检查您的连接、测量68k 欧姆的电阻、并使用另一个 TMP709样本进行测试。

    正如我说过的、TMP709未针对您使用的温度范围内的温度精度进行指定。 它的额定工作温度范围为60至100C、对应于设置15k 至44k 欧姆之间的电阻。  

    我还建议改用支持30C 跳闸点的 TMP390。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好:

    我更改为 TMP392。

    它起作用。

    仅需2秒钟即可让吹风机跳闸点并将输出拉低。

    感谢你的帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您喜欢 TMP392!