尊敬的 TI:
AFE3010的设计符合 UL943标准、但它能否满足 BS 7671:2018标准中的热接地泄漏和中性接地泄漏?
我假设 BS 7671中所述的笔导体中的开路故障等于中性点与接地漏电、对吧?
此外、由于电动汽车充电器的负载特性、它需要符合 BS IEC 62955标准的剩余直流电检测器件。 AFE3010能否检测到此类"直流"泄漏?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Edmund、
很抱歉、我不是 B/EV 充电系统方面的专家。 但是、如果您可以为我提供 B 型系统的特定电气要求、那么我可以帮助我连接 AFE3010如何与这些系统配合使用。 还需要解决系统级的注意事项。 我认为 AFE3010可用于帮助检测交流泄漏、但 它不能同时检测交流和直流故障。 如果您可以获得直流耦合电流互感器、则可以使用另一个 AFE3010来感测此输出信号以了解直流泄漏。
如果未使用第二个 AFE3010选项、则可以构建分立式电路。 以下 TI 电路板可能会提供一些想法。
https://www.ti.com/tool/TIDA-00440
最棒的
Peter