This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE3010:符合英国标准 BS 7671:2018/ BS IEC 62955

Guru**** 1464760 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE3010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1032815/afe3010-to-meet-uk-standard-bs-7671-2018-bs-iec-62955

器件型号:AFE3010

尊敬的 TI:

AFE3010的设计符合 UL943标准、但它能否满足 BS 7671:2018标准中的热接地泄漏和中性接地泄漏?

我假设 BS 7671中所述的笔导体中的开路故障等于中性点与接地漏电、对吧?

此外、由于电动汽车充电器的负载特性、它需要符合 BS IEC 62955标准的剩余直流电检测器件。 AFE3010能否检测到此类"直流"泄漏?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edmund、

    AFE3010旨在感测交流型和/或 A 型(半整流)故障。 我将研究上述标准、并在接下来的24小时内作出响应。

    对于直流检测、该器件可用于检测直流故障;但是、电流互感器需要以某种方式进行直流耦合。  

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的评论。 我们的目标是通过一种 B/EV 故障。

    此致、

    Edmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edmund、

    遗憾的是、AFE3010的设计并非仅符合 B 类故障要求。 可能可以使用两个 AFE3010器件、一个用于交流/交流、另一个用于直流故障。 我不是该标准的专家、但我一定可以帮助您实现使用两个或一个 AFE3010来完成您的系统。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告知如何执行 b 类? A 型可通过标准 RCD 实现、价格合理、但 B 型 RCD 成本高昂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edmund、

    很抱歉、我不是 B/EV 充电系统方面的专家。 但是、如果您可以为我提供 B 型系统的特定电气要求、那么我可以帮助我连接 AFE3010如何与这些系统配合使用。 还需要解决系统级的注意事项。 我认为 AFE3010可用于帮助检测交流泄漏、但 它不能同时检测交流和直流故障。 如果您可以获得直流耦合电流互感器、则可以使用另一个 AFE3010来感测此输出信号以了解直流泄漏。  

    如果未使用第二个 AFE3010选项、则可以构建分立式电路。 以下 TI 电路板可能会提供一些想法。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00440

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    为此、我找到了第三方模块解决方案。 感谢你能抽出时间。

    此致、

    Edmond