请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC0851 非常感谢你的帮助。
我恐怕我没有收到任何对我先前发出的调查的答复,但我想优先考虑这一答复。
★我为 LDC0851EVM 制作了一个电感线圈并进行了实验、但 LDC0851EVM 未打开物体检测输出。
图1显示了连接在 LSENSE 和 LCOM 之间的传感器线圈。
图2显示了连接在 LCOM 和 LREF 之间的参考线圈。
光1
光2
每个线圈的生产条件基于螺旋电感器和设计的计算。
LDC0851_calc。
我现在想的是 LC 振荡电路是否正常工作。
《LDC 差分电感式开关_数据表》、第7.7节
我们现在只需确认 LC 振荡器电路工作正常、并且 LREF 和 LSENSE 工作正常、如 LDC 差分电感开关数据表第7.7节中的时序要求所述。
您只需检查 LC 振荡器电路是否正常工作以及 LREF 和 LSENSE 是否按照 LDC 差分电感开关数据表第7.7节的时序要求中所述工作。