This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:LDC0851EVM 和螺旋线圈连接实验

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851EVM, LDC0851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1033946/ldc0851-ldc0851evm-and-spiral-coil-connection-experiment

器件型号:LDC0851

非常感谢你的帮助。
我恐怕我没有收到任何对我先前发出的调查的答复,但我想优先考虑这一答复。

★我为 LDC0851EVM 制作了一个电感线圈并进行了实验、但 LDC0851EVM 未打开物体检测输出。

图1显示了连接在 LSENSE 和 LCOM 之间的传感器线圈。
图2显示了连接在 LCOM 和 LREF 之间的参考线圈。

光1

光2

每个线圈的生产条件基于螺旋电感器和设计的计算。
LDC0851_calc。

我现在想的是 LC 振荡电路是否正常工作。
《LDC 差分电感式开关_数据表》、第7.7节
我们现在只需确认 LC 振荡器电路工作正常、并且 LREF 和 LSENSE 工作正常、如 LDC 差分电感开关数据表第7.7节中的时序要求所述。
您只需检查 LC 振荡器电路是否正常工作以及 LREF 和 LSENSE 是否按照 LDC 差分电感开关数据表第7.7节的时序要求中所述工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广崎

    您可以通过一些方法来确认您的电路是否按预期工作:

    1. 确认绕线线圈的电感与线圈设计电子表格中指定的 PCB 螺旋线圈相同。
    2. 查看 Lsense、Lcom 和 LREF 上的信号、查看它们是否 显示 预期的电压和频率。
    3. 检查 ADJ 引脚上的电压电平以确认预期的阈值电压。
    4. 检查 OUT 引脚电压、目标在开关距离处、以确认 LDC0851按预期进行开关。

    此致、
    John