This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP101:处理警报引脚

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP101, TMP100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1034009/tmp101-handling-alert-pins

器件型号:TMP101
主题中讨论的其他器件: TMP100

大家好、

我使用 TMP101而不是 TMP100来提高可用性、但我不需要 ALERT 引脚。

在这种情况下、我应该如何处理 ALERT 引脚?

此致。
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryu -  

    如数据表中在多个位置所述、该引脚需要一个上拉电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    正如 Josh 提到的、可以在该引脚上使用上拉电阻器。  

    由于它是一个开漏输出、因此它只能灌入电流、因此如果它未使用的话、它也可以接地或保持悬空。