This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:mmWave Studio 2.1.1.0中的移相器校准数据格式

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1032882/awr1843-phase-shifter-calib-data-format-in-mmwave-studio-2-1-1-0

器件型号:AWR1843
Thread 中讨论的其他器件:AWR2243

你好、冠军、

  我尝试在 mmWave Studio 2.1.1.0的"CalibDataCfg"选项卡中使用"移相器校准数据恢复配置"。 请帮助您检查输入文件的格式是什么?

  我尝试单击"保存"按钮、这会在"C:\ti\mmwave_studio:02_01_01_00\mmWaveStudio\PostProC"下生成一个名为"PhaseShiftCalibData.txt"的文件。 此文件具有201个字32。 我认为 TX 情况有192个相位代码值。 为什么 此文件包含 201个字?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    它将完整结构数据存储到文件中、其中包含[txIndex、calibApply 和128字节的 calibdata]* 3个块

    您可以从 mmWave DFP 2.2.x 版本的 mmwavelink_singleChip_example 中引用 MMWL_savePhShiftCalibDataToFile 函数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!
      感谢您的回复。 我在  mmWave DFP 2.2.3.1中检查了 MMWL_savePhShiftCalibDataToFile、保存的移相器 Cali 数据格式与您的描述一致、但我认为它只适用于 AWR2243。
      我正在使用 mmWave DFP 1.2.5.1版 mmWave Studio 2.1.1.0测试 AWR1843移相器、在此 DFP 版本中找不到"MMWL_savePhShiftCalibDataToFile"、因此我无法在此 DFP 版本中确认移相器 Cali 数据格式。 文件行号201似乎是67 * 3、但我无法获得准确的格式。
      请帮我再次检查。

    谢谢、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望客户需要在每次器件启动时恢复相移校准数据、在受控环境(室温、零角角反射器、无杂波)中捕获原始相移校准数据并将其存储在闪存中。

     请注意、在恢复 CAL_Apply 时、需要为最后一个块设置"1"、以便 FW 可以将此相移校准应用到硬件。

    ‘SDFP  1.2.6 ICD 中的“UB block 0x008C–AWR_PHASE_SHIFTER_CAL_DATA_RESTORE_SB”,查找校准数据的数据格式。

     

    您能否告诉我客户是否要求提供更多 ICD 中提供的其他信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

      是的、你是对的。 客户需要在工厂读出移相器 Cali 数据并在现场恢复。

      我还 ‘S了‘S‘子块0x008C–AWR_PHASE_SHIFTER_CAL_DATA_RESTORE_SB’,剩下的问题是如何将 UB 块0x008C–AWR_PHASE_SHIFTER_CAL_DATA_RESTORE_SB’中的格式映射到 mmWave Studio 2.1.1.0中保存的文件 PhaseCalibData.txt。 客户首先将在 mmWave Studio 中测试移相器校准、他们需要了解 Studio 输出文件格式才能进行实验。

      您之前的答案是有关 AWR2243的文件格式、而不是 AWR1843的文件格式(在 mmWave Studio 2.1.1.0中)

    _________________________________

    它将完整结构数据存储到文件中、其中包含[txIndex、calibApply 和128字节的 calibdata]* 3个块

    您可以从 mmWave DFP 2.2.x 版本的 mmwavelink_singleChip_example 中引用 MMWL_savePhShiftCalibDataToFile 函数

     

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    如果客户对 AWR1843感兴趣并寻找 phseShiftCalib 存储/恢复 API、并且需要实现恢复部分、以便他们可以将校准有效载荷或全部三个块的完整结构存储到闪存中、以便稍后读取并恢复到器件。

    mmWave_DFP 示例中的 PhaseShiftCalibData.txt 存储所有三个块的完整结构、附加的是用于解释的 csv 文件。

    e2e.ti.com/.../7827.phaseShift_5F00_data_5F00_format.csv

    如果您参考  C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages/ti\control\mmwavelink\test\common\link_test.c:  

    mmwaveLink_phShiftCalibDataStore

    mmwaveLink_phShiftCalibDataRestore

    功能。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!
      我现在很清楚、非常感谢您的帮助。

    此致、
    Adam