This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:关于感测变形目标

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1032838/ldc0851-about-sensing-of-deformed-targets

器件型号:LDC0851

非常感谢你的帮助。
我想将直径为90mm 的传感器线圈连接到 LDC0851EVM。
我想将直径为90mm 的传感器线圈连接到 LDC0851EVM、并让其检测物体、即使它是具有孔的目标(模具)也是如此。

模具的尺寸应大于300mm2、中心有一个50-80mm 的孔。

在 LDC 目标设计第3部分中、描述了目标变形的情况、但请告诉我如何设计传感器线圈。
请告诉我如何设计传感器线圈。 如果您有类似这个的示例、请告诉我。

非常感谢您的合作。

使用 www.DeepL.com/Translator 翻译(免费版)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki、

    如果您的模具/目标是圆形的、对称的、 中间的孔也是圆形的、对称的、我认为不会有问题、因为涡流可以在对称的闭环中流动、而不会改变涡流密度、如图 3-1的第3节左侧所示。 您应该能够使用  电感式感应计算器工具设计的线圈。
    要尝试的一件事可能是调整线圈绕组、以便下图所示的 DIN 和 DOUT 之比与孔和模具之比相匹配。
    工具中显示为 DIN、DOUT 和线圈填充率 DIN/Dout。
    如果您可以使模具和线圈之间的 DIN/DOUT 匹配、则会增加它们之间的耦合、并提供更好的分辨率。

    如果模具和/或孔不圆、例如方形或矩形、则涡流 需要在角周围流动。
    这将改变电流密度、在线圈和目标之间创建不匹配、并降低电感 变化和分辨率。
    您可能可以通过使用方形或矩形传感器来解决此问题、但我们的工具不支持此问题。 我们的应用手册之一《 使用 LDC 的电感式传感应用的传感器设计  》在图2-13中显示了矩形传感器、并指出传感范围取决于更小的轴长度、而不是更大轴的长度。

    但愿这对您有所帮助。  一

    如果您有任何相关问题、请随意将其添加到此主题、而不是创建新主题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John 先生。
    假设模具中有一个孔、我们在铝箔中打孔。
    在实验中、我们确认即使将孔放置在传感器线圈的中心、也会检测到物体。
    我们确认、即使将孔放置在传感器线圈的近似中心、也会检测到物体。

    虽然此铝目标的厚度与实际模具的厚度不符、但假定孔与目标的尺寸比(DIN/DOUT)大于实际尺寸。
    是这样吗?

    上一封电子邮件中描述的原型传感器线圈也通过了孔测试。
    如果您能告诉我在传感器设计中需要校正的内容、我将不胜感激。
    如果您能告诉我在传感器设计中需要校正的内容、我将不胜感激。

    非常感谢。

    Hiroaki Yoshida

    使用 www.DeepL.com/Translator 翻译(免费版)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki、

    我不确定我是否理解您的第一个问题。
    如果实验显示您正在寻找的行为、则传感器应该可以、并且不需要校正。
    您使用铝箔进行的实验是否能提供您想要的结果?
    此致、
    John