This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM94021:LMT86QDCKRQ1的替代产品?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP235, TMP235-Q1, LM94021, LM94022, LMT86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1033096/lm94021-alternative-to-lmt86qdckrq1

器件型号:LM94021
主题中讨论的其他器件:TMP235TMP235-Q1LM94022LMT86

团队、

LMT86QDCKRQ1的可用替代产品。
LM94021 在 TI.com 上有货。
这是否是一个选项?需要考虑哪些因素?

在下面的帖子中、我们建议使用 TMP235。 我认为这是因为我们对 TMP235的制造能力有更高的信心:
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1023405/lmt86-dropped-in-alternative-to-lmt86qdckrq1
我们不建议使用 LMT94021/LMT94022作为 LMT86QDCKRQ1替代产品、具体原因是否有?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:

    如您参考的 e2e 帖子中所述、我们建议您将 TMP235替换为一个简易选项。 与 LMT 器件相比、这是我们最新的模拟温度传感器。 TMP235-Q1是 P2P、可以直接放入。 您将需要考虑增益选项。 TMP235-Q1的增益相对相同、为10mV/C、但增益为正、而非负。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:

    Jalen 是我们希望指引客户使用 TMP235的正确方法。 但是、我们了解到、当今许多产品都很难供货。 LM94022是 LMT86的理想替代产品。 LM94021是一种替代方案、但请检查您的应用是否可接受负载调节规格。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ren、Jalen、

    感谢您的回答。
    您能否澄清负载调节的含义?

    我查看了数据表、但不确定是否真正理解该术语。
    在《工程师指南》SLYY161和精密实验室培训中都找不到信息。
    我们是否有涵盖此内容的应用手册/培训?

    提前感谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:

    负载调节是指器件能够在驱动电路上仍保持正确的输出电压。 您需要查看每个器件的负载调节规格以及负载调节图。 LM94021无法提供与 LM94022/LMT86相同的电流。

    谢谢、