This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:参考设计要求

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1160137/ldc1612-reference-design-asking

器件型号:LDC1612

您好的团队:

 如果​​线圈的面积为20mm *60mm、匝数、层数以及线宽是多少、您是否能帮助为 LDC1612提供参考电路?

 客户需要此案例来检测 ATM 机内钞票中的硬币、但这种芯片似乎很复杂、只需寻求帮助。 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我对此  应用有一些澄清问题:  

    • 需要检测的硬币大小和材料是什么?  
    • 硬币离传感器有多远?  
    • 硬币是否会始终使其扁平侧朝向传感器线圈?  

    谢谢、  
    Justin