This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:LOP

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1159968/awr2944-lop

器件型号:AWR2944

您好!

  图中显示了一种称为 LOP 的新技术。  使用 LOP、可以 通过波导直接将射频信号从 MMIC 传输到天线 、这很有趣、我有一些问题。

1. MMIC 和 PCB 之间存在间隙, 如何传输射频信号? 您能否推荐一些文档来帮助我理解它?  

2. TI 是否有任何类似的 MMIC, 在哪里可以搜索?

非常感谢!

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我们没有任何有关该 LOP 技术的信息。 请 访问现有器件的毫米波传感器产品页面。

      如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢!