Thread 中讨论的其他器件:AWR1843、
您好!
我在 AWR1843升压板上的 TI 汽车工具箱 v3.2.0上使用 CAN SBL 实验室。
我使用 CCS 生成了二进制文件并刷写到 AWR1843升压板。
2.之后,我打开了数据端口的 Teraterm,并将波特率更改为115200。
3.已按下 AWR1843升压板上的重置按钮。 然后单击 Enter。
4.之后我单击了"空间"按钮。
5.打开命令提示符,用二进制文件执行 CAN MetaFlaser。
6.在命令提示符中,显示“File sent (文件已发送)”。
但是在 Teraterm 中、它显示错误:RPRC 分析失败。
错误消息:
按任意键停止自动引导并更新元映像...
在20 19中从闪存加载现有元映像
调试:更新选定的元映像
调试:器件信息:制造商:0、器件类型= 0、容量= 0
闪存地址:c0000000
调试:从闪存地址 C0040000加载应用程序元映像
调试:正在擦除 SFlash...
调试:闪存擦除完成
调试:通过 UART 使用 XMODEM 启动映像下载、或点击"速度栏"以启动映像下载移动 CAN 接口
CCCDebug:写入的总数据= 0x39400
错误:RPRC 分析失败!!!
您能提出解决问题的任何建议吗?
此致、
Shankar.N