主题中讨论的其他器件:IWR6843
尊敬的 TI 专家
平台:IWR6843ES2.0
SDK 版本:3.4.03
根据毫米波 SDK 用户指南说明、UART 波特率可支持 1843200、3125000bps。

我们修改了源代码并将波特率设置为18432000或3125000、 在 PC 端设置相同的波特率(18432000/3125000)无法接收 UART 数据。

我的问题是:如何将 UART 的波特率配置为1843000或3125000? 请提供详细说明、谢谢!
我们使用毫米波演示可视化工具配置雷达并将 UART 波特率设置为1843000或3125000、也不显示雷达波形。

我们不知道如何配置最大波特率、请帮助解决该问题、谢谢。