This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2022EVM:流至文件超时

Guru**** 1647590 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2022EVM, HDC2010EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/988656/hdc2022evm-stream-to-file-timeout

器件型号:HDC2022EVM
主题中讨论的其他器件: HDC2010EVM

我有两个 HDC2022EVM 板单元。 一个是有线、另一个是交付时的情况。 当我在一段未指定的时间后将数据流式传输到文件时、它将超时、文件将不会保存。 我已经用我拥有的两个板复制了这一点。 我不确定我是否需要更新 GUI 中的某些内容以实现连续流式传输。 目前、我以1Hz 的频率将数据记录到 CSV 中。 如果有任何帮助,我们将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个版本的 GUI、您使用的是浏览器中的实时版本或本地可下载 的 GUI?

    此外、您能否检查节能设置并验证您的 PC 在 GUI 进行日志记录时是否未设置为自动休眠或休眠? 任何会中断 USB 外设(包括 EVM)电源 的电源设置都可能导致此类故障。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了浏览器中的和本地可下载的 GUI。 我的笔记本电脑也设置为在插入时保持通电。 此后、我注意到 USB 连接在一段未指定的时间后断开。 我切换到了带电的 USB 集线器、但两台设备上的连接中断仍然存在。 我手头上有 HDC2010EVM、使用时没有问题。 我认为这是一个硬件问题、但您比我更清楚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设置是否有其他特殊的东西、例如、您运行的是多个 EVM 还是同一 GUI 的多个实例? 我正在尝试在我的末尾重新创建它  

    我不认为这是一个硬件问题、因为您应该能够在文件流式传输过程中断开和连接 EVM、并且不会丢失任何数据。如果这是一个硬件问题、我希望断开连接会成为一个症状。  

    如果我理解正确、那么 您所描述的内容与 您在保存文件数据时刷新浏览器时看到的内容类似(请参阅下面的内容)。

    换言之、文件下载/流正在被取消。 是这样吗?

    作为短期内的替代选项、您 还可以 使用 Save Plot/ Clear Plot 和 Plot Sample Size 函数来记录数据。 只要不需要保存超过 最大图解样本大小的样本、此操作就有效。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以通过在应用程序中按 F12打开 Chrome DevTool? 然后转至控制台选项卡、查看是否存在与保存到文件相关的错误? 您还可以通过在控制台中输入 gc.console.setCookie('all'、5)来启用其他日志记录。 请复制日志并将其发送给我们。  

    谢谢、
    Patrick