我要将 TMP431连接到要监控的 ASIC 器件内连接二极管的 PNP 晶体管。 随附的文件显示了连接(我的设计不使用可选电阻器和电容器、因此存在直接连接)。 随附的文件还包含我在环境温度升高时看到的温度与时间的典型曲线图、其中显示 了 TMP431报告的远程(绿色)和本地(棕色)温度以及散热器温度(蓝色)。 远程温度读数应跟踪本地温度曲线、但具有相对固定的正偏移。 然而、远程温度读数以较高的速率开始读数、最终超出扩展范围(ASIC 数据表指出、我们需要从远程读数中减去24C、因此得到的最大值为167C)。 因此、底线是本地温度读数很好、但我不知道远程读数会发生什么情况。 您对这里的情况有什么看法吗?e2e.ti.com/.../TMP431-Remote-Sensing.pdf