This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP431:远程温度读数

Guru**** 1275000 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/988677/tmp431-remote-temperature-readings

器件型号:TMP431

我要将 TMP431连接到要监控的 ASIC 器件内连接二极管的 PNP 晶体管。  随附的文件显示了连接(我的设计不使用可选电阻器和电容器、因此存在直接连接)。  随附的文件还包含我在环境温度升高时看到的温度与时间的典型曲线图、其中显示 了 TMP431报告的远程(绿色)和本地(棕色)温度以及散热器温度(蓝色)。  远程温度读数应跟踪本地温度曲线、但具有相对固定的正偏移。 然而、远程温度读数以较高的速率开始读数、最终超出扩展范围(ASIC 数据表指出、我们需要从远程读数中减去24C、因此得到的最大值为167C)。  因此、底线是本地温度读数很好、但我不知道远程读数会发生什么情况。  您对这里的情况有什么看法吗?e2e.ti.com/.../TMP431-Remote-Sensing.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎访问 E2E 论坛!

    您显示的误差非常严重。 假设 ASIC 的内部二极管像正常的热敏二极管一样工作、则问题很可能 是漏地。 我的第一个建议是清洁您的电路板、以确保没有因磁通残留而产生的泄漏电流。

    如果在清洁后仍然存在、我会尝试在备用电路板上重复测试、以确保二极管本身不会以某种方式损坏。  

    请尝试执行此操作并告知我们结果。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在多个电路板上看到过这种情况、因此我想知道 ASIC 热敏二极管和 TMP431之间是否存在一定的不兼容性?


    例如、ASIC 文档指出、热敏二极管在外部温度传感器中产生偏移、导致温度读数比近似裸片温度高24°C。 这对我来说似乎很奇怪。


    此外、ASIC 文档推荐使用 Maxim MAX6657传感器芯片、但我们希望使用具有更宽温度范围的传感器。 与 MAX6657的兼容性是否会以某种方式解释与 TMP431的不兼容性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     MAX6657应使用与 TMP431和其他远程温度传感器相同的原理对该二极管进行温度采样、因此不应 存在兼容性问题。  

    24C 偏移可能来自 二极管的某些串联电阻。 您是否在 TMP431上启用了串联电阻消除功能?

    作为参考、在 运行此测试时、TMP431的其他设置是什么?  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将对所有寄存器使用默认设置、但 将配置寄存器1中的扩展温度范围位置位除外。  因此启用电阻校正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    通过查看 MAX6657数据表、MAX6657和 TMP431如何计算温度的最大差异将是串联电阻抵消和 Beta 补偿特性。

    您能否尝试禁用电阻消除并查看错误是否仍然存在? 这在配置寄存器2中完成。

    此外、您能否尝试读回 Beta 校正寄存器(寄存器0x25)的内容以查看器件检测到的晶体管配置类型?

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未运行建议的测试。  现在、测试工程师被分配到另一个任务、当我们有机会时、我们将再次遇到此问题。  因此、请将此案例保持打开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave -我们可以通过将其标记为"等待客户"来保持开放、我已经这样做了-没问题-当您准备好后、您可以再次发布。