请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP300 您能否确认此部件的操作
温度低于设定点时、OUT/为高电平
高于设定点的温度为低电平
我在数据表中看不到这一点。 它仅指"跳闸"、没有逻辑表来确认跳闸是否意味着低电平>高电平或高电平>低电平
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您能否确认此部件的操作
温度低于设定点时、OUT/为高电平
高于设定点的温度为低电平
我在数据表中看不到这一点。 它仅指"跳闸"、没有逻辑表来确认跳闸是否意味着低电平>高电平或高电平>低电平
您好、Michael、
请参阅回答问题的前一个主题: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/717423/tmp300-tmp300-output。 还请记住、该器件以迟滞运行-可编程为5摄氏度或10摄氏度。
谢谢、
Chris
迈克尔-
该器件的输出引脚不打算被上拉-它旨在提供一个与温度相对应的电压输出、并且不打算灌入任何电流、也不应将其加载。 请参阅数据表第9页的图9。 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp300.pdf