This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP461:更改 POR 默认值

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP461, TMP117, TMP116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/988437/tmp461-changing-por-defaults

器件型号:TMP461
主题中讨论的其他器件: TMP117TMP116

是否有任何方法可以更改 tmp461上的 POR 默认值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason -  

    欢迎使用 E2E、感谢您发帖!  

    您是否询问加电/ POR 后的寄存器默认值或 POR 发生的阈值电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加电后/加电复位(POR)的寄存器的默认值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    TMP461的默认寄存器值是固定的、无法更改。 如果需要与启动值不同的值、则 必须在器件通电后将其编程到中。

    我们的一些本地温度感应器件、例如 TMP116和 TMP117、具有 EEPROM、可使用新的 POR 寄存器值进行编程、但 TMP461不包含此功能。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brandon。 您是否有任何耐辐射传感器具有可  使用新 POR 寄存器值进行编程的 EEPROM?   我之所以关注 tmp461、主要是因为我需要一个耐辐射器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    目前、我们的目录中没有任何既支持耐辐射又允许用户设置 POR 值的器件。

    您是否能够 详细介绍一下您的用例? 例如、您是否希望器件加电时的温度限制与 TMP461默认值不同?  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    基本上、我想使用 TMP461或其他器件来打造适用于航天应用的可编程固态恒温器。

    我会使用它来驱动 FET 来打开和关闭加热器。

    理想 情况下、我可以在安装前对设定点进行编程、以便将其用于存档加热器、而无需航天器上的其他电子器件对设定点进行编程。

     对于操作加热器编程、飞行期间的设定点 是可以接受的、但对于存活加热器而言、这种设置点不太理想。

    最好有一个恒温器设计 、您 只需将其烧到所需的设定点/迟滞中并进行安装即可。

    谢谢、  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    非常感谢 您的详细说明。

    正如我所说、我们目前没有满足 这些要求的产品、但我的一位同事应该通过电子邮件联系您、并提供潜在的解决方案。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的同事从未给我发过电子邮件。 您能让它们伸出援手吗?