This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3007:如何在 OPT3006EVM 上测试 OPT3007的功能?

Guru**** 1158730 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001, OPT3006EVM, OPT3007, OPT3006
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/989643/opt3007-how-to-do-for-testing-function-of-opt3007-on-the-opt3006evm

器件型号:OPT3007
主题中讨论的其他部件:OPT3001OPT3006EVMOPT3006

你(们)好

我们是智能手表应用。 我为传感器选择 OPT3007、但发现 OPT3007没有 EVM、仅适用于 OPT3006EVM 和 OPT3001评估软件

如何在 OPT3006EVM 上测试 OPT3007的功能?

谢谢

Max Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您可以使用 OPT3006EVM 进行测试。 只需注意、对于 OPT3007、addr 固定为0x45、而不是 OPT3006EVM 上的0x44。 此外、OPT3007上的 INT 引脚和 ADDR 引脚断开连接、因此 OPT3006上的这些功能不可用。

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我能否修改 OPT3006EVM 上的0x44以将0x45与评估软件 OPT3001或用户可以执行的其他方法相匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您好像在尝试将 EVM 上的 SM-USB-DIG USB 软件狗连接到具有 OPT3007的定制板? 如果是这种情况、OPT3007在3006evm 上使用器件地址0x45而不是0x44、并且可以在 GUI 中进行更新。 要修复此问题、请将以下内容从89、88更新为8B、8A