请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT3007 主题中讨论的其他部件:OPT3001、 OPT3006EVM、 OPT3006
你(们)好
我们是智能手表应用。 我为传感器选择 OPT3007、但发现 OPT3007没有 EVM、仅适用于 OPT3006EVM 和 OPT3001评估软件
如何在 OPT3006EVM 上测试 OPT3007的功能?
谢谢
Max Chung
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们是智能手表应用。 我为传感器选择 OPT3007、但发现 OPT3007没有 EVM、仅适用于 OPT3006EVM 和 OPT3001评估软件
如何在 OPT3006EVM 上测试 OPT3007的功能?
谢谢
Max Chung