This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843

Guru**** 2554790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/989361/iwr6843-iwr6843

器件型号:IWR6843

targetStruct3D =结构(...
'TID'、{'uint32'、4}、... 跟踪标识百分比

  1. 'posX'、 {'float'、4}、... X 尺寸中的目标位置%、m

  2. 'posy'、 {'float'、4}、... Y 尺寸中的目标位置%、m

  3. 'posZ'、 {'float'、4}、... Z 尺寸中的目标位置%、m

  1. 'veslx'、 {'float'、4}、... 以 X 尺寸表示的目标速度%、m/s

  2. 'vesly'、 {'float'、4}、... Y 尺寸中的目标速度%、m/s

  3. 'vLLZ'、 {'float'、4}、... 以 Z 维为单位的目标速度%、m/s

  1. 'accX'、 {'float'、4}、... X 尺寸中的目标加速度%、m/s2

  2. 'ACCY'、 {'float'、4}、... Y 尺寸中的目标加速度百分比、m/s

  3. 'accZ'、 {'float'、4}、... Z 尺寸中的目标加速度百分比、m/s

'EC[16]'、{'float'、16x4}、... %跟踪误差协方差矩阵、在距离/方位角/仰角/DOPP 中为[4x4]

勒坐标
'g'、{'float'、4}、... %门控功能增益'ConfidenceLevel'{'float'、4}、... %可信度

在上面的结构中、浮点值是如何作为 TLV 数据的一部分以十六进制形式打包的? 它们是否采用 IEEE754格式? 或任何其他定点格式?

使用 "struct.unpack (format、 buffer)"直接转换十六进制值是否会提供正确的结果?

它意味着 posX 和 posy? 我们是否必须将 传感器前面的场景想象成四个象限、然后绘制相同的图? 如何使用此信息提取物体的距离? 我们是否必须应用任何线性方程公式来确定距离?

SDK 文档中未捕获此信息。 请指导上述问题的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    最好知道您所引用的代码的哪个部分。

    附加色调信息:

    演示、版本、器件类型和修改/问题的意图。

    请注意、解释实施代码的详细信息 不在论坛支持的范围之内、因此我们将指导您正确地探索该概念、并获取指向相关代码区域/函数的高指针。

    谢谢、

    Vaibhav