This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM75A:热流

Guru**** 1157430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM75A, LM70, LM75B, LM73
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/988132/lm75a-heat-flow

器件型号:LM75A
主题中讨论的其他器件: LM70LM75BLM73

您好、先生、

我是否可以知道 LM75A 上使用的热流是哪个引脚?

温度传感器:表面贴装器件的 PCB 指南: https://www.ti.com/lit/an/snoa967a/snoa967a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    您是否可以澄清您感兴趣的热流?  

    原始文章 https://www.ti.com/lit/an/snoa967a/snoa967a.pdf 中链接的应用手册 介绍了 IC 热传递的主要路径(第1.2节)、并提供了单独封装的热传递的可视示例以及后续图。 LM75A 采用 SOIC 和 VSSOP 封装、因此热传递的主要路径将通过引线。  

    该应用手册还将提供有关环境空气温度感应 PCB 设计的建议、这在与同一 PCB 上的发热器件进行热隔离时是最佳选择。  

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我的客户还询问如下问题。

    1. LM75A 的所有引脚是否都能支持温度检测?

    2. TOS 和 THYST 的最小温度值是80C 和75C? 可设置为负温度值?

    3.是否需要进行校准? 如何获得相对温度?  需要在不同类型的环境中设置相对温度值?

    LM75A 文件夹已显示、可通过 UL 认证。 我是否知道它通过了这些 UL 认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请帮您回答这些问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:  

    很抱歉耽误你的时间。  

    1.是的、正如 Chris 所说的、该器件的引线是主要路径。  

    2. TOS 默认值为80C,THYST 默认值为75C,这是正确的。 这些是基于二进制补码的寄存器、具有9位、因此、它们似乎可以设置为负值。  

    器件将满足出厂时的数据表规格。 进一步的校准取决于您的电路板以及您对是否需要额外努力的要求。

    该系列中经过 UL 认证的数字传感器是 LM75B 和 LM75C。 其他器件包括 LM73和 LM70器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我是否可以知道 LM75A 获得了哪些类型的 UL 认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:  

    这些经 UL 认证的传感器的 UL 类别为 XAPX2。 (用于温度指示和调节设备)

     根据 UL 产品 IQ 网站、他们在测试时对这些器件应用了 UL873。  

    文件编号为 E232195