This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM75A:如何设置 D5 ~D7的配置寄存器

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM75A, TMP1075
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/987543/lm75a-how-to-set-configuration-register-of-d5-d7

器件型号:LM75A
主题中讨论的其他器件: TMP1075

大家好、

LM75A 的数据表 中提到了 D5~D7的配置寄存器、如下所示:

D5–D7:这些位用于生产测试、必须保持为零才能正常运行。

我的问题是客户能否配置位 D5~D7? 任何错误或问题都将由配置它们?造成

谢谢!

此致

Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    根据数据表、这些位只能写为零。  

    我已订购了其中一些器件、以查看这些位是否可以在正常运行时更改、需要几天时间进行检查。 同时、我们建议大家采用新设计、而不是使用 TMP1075。  

    此致、

    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    我已经在 LM75AEVM 上对此进行了测试、这些位似乎是可写的。 请确保它们未被覆盖。  

    此致、
    Brandon Fisher